This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找可在工业嘈杂环境中工作的无线网状网络技术解决方案

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/763932/looking-for-wireless-mesh-technology-solution-which-can-work-in-industrial-noisy-environment

尊敬的 TI:

我们正在评估不同的无线技术(支持 Mesh 网络)和不同的制造商。

我们的应用功耗低、因此希望使用 SoC 开发解决方案、而不是使用现成的模块。

解决方案将部署在工业的地面区域、环境嘈杂、范围无关紧要(在 PoC 中、20-50米就可以了、我们可以进一步调整天线)。

为了缩小搜索结果的范围、我想直接问 TI 是否有相关的解决方案? 为此、请建议使用 SoC、此外它还应具有免许可证频带。 如果可用、也建议使用 EVM。

提前感谢您的支持。

此致

Bhavdipsinh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavdipsinh、

    我们有许多不同的网格选项。 我将在此处列出这些内容、您必须决定哪一个最适合您的应用。

    1) Zigbee 网状网络、我们现在的市场上有一个符合 Zigbee 标准的解决方案、这里有一个指向开发套件和软件的链接。

    2) Thread 网状网络、我们现在的市场上有一个符合 Thread 标准的解决方案、这里有一个指向开发套件和软件的链接。

    对于 Sub1Ghz  

    3) 3)开源 Contiki、工具和软件:

    www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1312R1

    4) 4) WiSun 派生的网状解决方案、硬网和软件:

    www.ti.com/tool/tida-010024。 

    我希望这对您有所帮助、  

    此致、

    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    感谢您的详细答复。 它对探索和选择一个非常有用。

    同样、正如我所说的、我正在寻找能够在工业噪声环境(在装配线路、本底噪声和其他 EMI/EMC 信号时)中工作的解决方案。 (它可以达到90dB 级别)。

    对于符合所需解决方案要求的任何建议选项或有助于满足要求的信息、您也可以进行任何案例研究。

    提前感谢。

    此致、
    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BR、

    我们的器件具有非常好的干扰共存能力。 您将需要查看数据表以确定它们是否能够在您的特定环境中正常运行。 在您所描述的情况下、我建议在天线和 SoC 之间添加带通滤波器(SAW、BAW 或陶瓷型)滤波器、以保护其免受带外高信号的影响。

    此致、
    /TA