尊敬的 TI:
我们正在评估不同的无线技术(支持 Mesh 网络)和不同的制造商。
我们的应用功耗低、因此希望使用 SoC 开发解决方案、而不是使用现成的模块。
解决方案将部署在工业的地面区域、环境嘈杂、范围无关紧要(在 PoC 中、20-50米就可以了、我们可以进一步调整天线)。
为了缩小搜索结果的范围、我想直接问 TI 是否有相关的解决方案? 为此、请建议使用 SoC、此外它还应具有免许可证频带。 如果可用、也建议使用 EVM。
提前感谢您的支持。
此致
Bhavdipsinh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们正在评估不同的无线技术(支持 Mesh 网络)和不同的制造商。
我们的应用功耗低、因此希望使用 SoC 开发解决方案、而不是使用现成的模块。
解决方案将部署在工业的地面区域、环境嘈杂、范围无关紧要(在 PoC 中、20-50米就可以了、我们可以进一步调整天线)。
为了缩小搜索结果的范围、我想直接问 TI 是否有相关的解决方案? 为此、请建议使用 SoC、此外它还应具有免许可证频带。 如果可用、也建议使用 EVM。
提前感谢您的支持。
此致
Bhavdipsinh
Bhavdipsinh、
我们有许多不同的网格选项。 我将在此处列出这些内容、您必须决定哪一个最适合您的应用。
1) Zigbee 网状网络、我们现在的市场上有一个符合 Zigbee 标准的解决方案、这里有一个指向开发套件和软件的链接。
2) Thread 网状网络、我们现在的市场上有一个符合 Thread 标准的解决方案、这里有一个指向开发套件和软件的链接。
对于 Sub1Ghz
3) 3)开源 Contiki、工具和软件:
www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1312R1
4) 4) WiSun 派生的网状解决方案、硬网和软件:
我希望这对您有所帮助、
此致、
/TA