请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX8410L 我想为 Vcc 电源使用不同的低噪声稳压器、而不是在评估卡上使用的稳压器。 数据表仅给出了3.3V 电源的总电流、显示它需要650mA 的典型电流、而另一个地方显示电源应该能够提供800mA 的电流。 我想将这些 Vcc (3.3V)输入分开、并将它们从两个单独的500mA 稳压器中运行。 是否有数据可用于每个3.3V 输入的电流消耗? 此外、是否有最佳方法将输入分组为两组? 哪些是数字、模拟、对干扰最敏感?
我可以选择使用两个稳压器并将 Vcc 分为两组、也可以并行使用两个稳压器输出并将所有 Vcc 一起运行。 哪种方法是最好的?
Vcc 电源输入为:
VCC_RFI、Vcc_IFI、Vcc_RFQ、Vcc_IFQ、Vcc_buf、 VCC_Dig、Vcc_CP、Vcc_mash、Vcc_VCO