This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:使用单独的稳压器来分离 Vcc 电流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/761943/lmx8410l-using-separate-regulators-to-split-vcc-current

器件型号:LMX8410L

我想为 Vcc 电源使用不同的低噪声稳压器、而不是在评估卡上使用的稳压器。 数据表仅给出了3.3V 电源的总电流、显示它需要650mA 的典型电流、而另一个地方显示电源应该能够提供800mA 的电流。 我想将这些 Vcc (3.3V)输入分开、并将它们从两个单独的500mA 稳压器中运行。 是否有数据可用于每个3.3V 输入的电流消耗? 此外、是否有最佳方法将输入分组为两组? 哪些是数字、模拟、对干扰最敏感?

我可以选择使用两个稳压器并将 Vcc 分为两组、也可以并行使用两个稳压器输出并将所有 Vcc 一起运行。 哪种方法是最好的?

Vcc 电源输入为:

VCC_RFI、Vcc_IFI、Vcc_RFQ、Vcc_IFQ、Vcc_buf、 VCC_Dig、Vcc_CP、Vcc_mash、Vcc_VCO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    3.3V 电源轨消耗的电流约为650mA、5V 电源轨消耗的电流约为140mA。 您可以自行决定所需裕度、但数据表建议分别为800mA 和200mA。

    恐怕我们没有每个电源引脚的电流消耗数据、因此我无法建议如何对电源输入进行分组。 有关设计信息、请参阅数据表第9节:电源相关建议。

    此致、

    Hao