您好!
我正在使用 I/Q 解调器评估板。 我已按照有用的 LMX8410LEVM 演练视频来设置和测试器件。 除了 I/Q 通道不是180度相位差外、其他一切都正常。
希望我只是缺少一些简单的东西。
非常感谢您的参与、
-A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 I/Q 解调器评估板。 我已按照有用的 LMX8410LEVM 演练视频来设置和测试器件。 除了 I/Q 通道不是180度相位差外、其他一切都正常。
希望我只是缺少一些简单的东西。
非常感谢您的参与、
-A
Andrew、
视频是针对预发布产品制作的、我们对最终版本进行了一些调整。 请在 Ticspro 中加载最新的默认设置。 确保 EVM 上的绿色指示灯亮起、因为它指示内部 PLL 已锁定。 如果 PLL 被锁定、输出应该良好。
I 和 Q 通道之间的相位差应为90度、我认为180度表示差分输出之间的相位差。 无论如何、如果您使用内部合成器作为 LO、请确保绿色指示灯亮起、然后再查看结果。
此外、用户指南是最新的。 有关详细信息、请参阅。 请告诉我问题是否仍然没有得到解决。
此致、
Hao
Hao、
非常感谢您的帮助。
我重新运行了实验。 随附的是测试设置的一些图像及其相应的结果。 输入电压为5.3伏、电流为770mA。 两个测试装置中的每一个上都有指示 PLL 已锁定的绿色指示灯。
当示波器的通道1和通道2电缆连接到 IF_IP 和 IF_IM 时、我最初尝试复制180度相移结果、如视频中所述。 我似乎无法重现这些结果、如果自视频发布以来发生了一些变化、我可能会期望得到不同的结果。
如果我将 if_IM 电缆连接到 if_QP、我将在输出端获得预期的90度相移。
我已经查看了用户指南、但没有提到不同电缆配置的预期结果、因此我只是尝试确保它正常工作。 因此、我参考了视频。 如果这一切看起来对您来说都是正确的、那么我很高兴去。
再次感谢您的帮助、
Andrew
Andrew、
不用客气。
我以前没有看到过这种情况、现在无法考虑可能的原因。 我可能需要更多输入。
您之前设置的射频频率和 LO 频率是多少? 仅为了进行完整性检查、 您能否将 LO 频率设置为4000MHz (在 Ticpro 中、加载后默认设置)并将射频输入的信号发生器设置为4020MHz 和-10dBm?
设置频率后、请将四个输出 IF_IP、IF_IM、IF_QP 和 IF_QM 分别连接到通道1、2、3、4、并检查结果。
电压和电流消耗正确、电路板应正常工作。 此处可能缺少其他内容。
此致、
Hao