This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:I/Q 通道的相位差不是180度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/761143/lmx8410levm-i-q-channels-are-not-180-degrees-out-of-phase

Thread 中讨论的其他器件:LMX8410LEVM

您好!  

我正在使用 I/Q 解调器评估板。 我已按照有用的 LMX8410LEVM 演练视频来设置和测试器件。 除了 I/Q 通道不是180度相位差外、其他一切都正常。

希望我只是缺少一些简单的东西。  

非常感谢您的参与、

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    您能否共享 TICS Pro 配置文件(另存为.TCS)以及测试结果"不是180度相位差"?
    我们的专家将帮助分析这一问题。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    非常感谢您的回答。

    当然--所附的是示波器上 I/Q 读数的图像。

    附加.TCS 文件的最佳方法是什么? 当我插入并尝试发送它时、我收到一条错误消息、表示文件类型不受支持。

    关于 TICS Pro 配置设置、我尝试切换混频种子值、因为它与相移相关、但似乎没有任何效果。 我确实注意到、此器件有两种"默认配置"、看起来两者都不像在线视频中的配置、因此可能该错误与此有关。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    再次感谢、

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    视频是针对预发布产品制作的、我们对最终版本进行了一些调整。 请在 Ticspro 中加载最新的默认设置。 确保 EVM 上的绿色指示灯亮起、因为它指示内部 PLL 已锁定。 如果 PLL 被锁定、输出应该良好。  

    I 和 Q 通道之间的相位差应为90度、我认为180度表示差分输出之间的相位差。 无论如何、如果您使用内部合成器作为 LO、请确保绿色指示灯亮起、然后再查看结果。

    此外、用户指南是最新的。 有关详细信息、请参阅。 请告诉我问题是否仍然没有得到解决。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    非常感谢您的帮助。

    我重新运行了实验。 随附的是测试设置的一些图像及其相应的结果。 输入电压为5.3伏、电流为770mA。 两个测试装置中的每一个上都有指示 PLL 已锁定的绿色指示灯。

    当示波器的通道1和通道2电缆连接到 IF_IP 和 IF_IM 时、我最初尝试复制180度相移结果、如视频中所述。 我似乎无法重现这些结果、如果自视频发布以来发生了一些变化、我可能会期望得到不同的结果。

    如果我将 if_IM 电缆连接到 if_QP、我将在输出端获得预期的90度相移。

    我已经查看了用户指南、但没有提到不同电缆配置的预期结果、因此我只是尝试确保它正常工作。 因此、我参考了视频。 如果这一切看起来对您来说都是正确的、那么我很高兴去。  

    再次感谢您的帮助、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    不用客气。

    我以前没有看到过这种情况、现在无法考虑可能的原因。 我可能需要更多输入。

    您之前设置的射频频率和 LO 频率是多少? 仅为了进行完整性检查、 您能否将 LO 频率设置为4000MHz (在 Ticpro 中、加载后默认设置)并将射频输入的信号发生器设置为4020MHz 和-10dBm?

    设置频率后、请将四个输出 IF_IP、IF_IM、IF_QP 和 IF_QM 分别连接到通道1、2、3、4、并检查结果。

    电压和电流消耗正确、电路板应正常工作。 此处可能缺少其他内容。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的回应和周到的建议。 我将深入研究它们并与之保持联系。

    在我之前的设置中,射频输入频率为5100 MHz,LO 频率为5000 MHz --我只是关注视频中使用的内容。

    再次感谢、

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    没问题。

    此致、
    Hao