This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7685:Jesd204B 配置和链路测试

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/760398/afe7685-jesd204b-configuration-and-link-test

器件型号:AFE7685

您好:

我在项目中使用 AFE7685、由于我们不使用任何评估板、因此我们将其放置在我们自己的 PCB 上。 根据数据表、我们为输入和输出 syncb 信号配置 syncb_CMOS。 具体而言、我们使用 syncb_cmos0作为输入 syncb、使用 syncb_CMOS1作为输出 syncb。 同时、我们在设计中使用的是全部4T4R、这意味着我们将4T 配置为单个 syncd 引脚、将4R 配置为另一个 syncd 引脚。 但是、当我们启动整个芯片时、我们观察到在我们重置 JESD 状态机后无法上拉 syncb_CMOS1 (输出 syncb)。 之后、我们稍微修改了寄存器配置(仅启用4个 SRXs、而不是 SerDes 接口的所有8个 SRXs)、可以上拉 syncb_CMOS1。 我不知道为什么会发生这种情况、我们是否有可能使用单个 syncb 输出和全部8个 SRXs?

另一个有关数据表的问题是、我们要在 ADC 侧执行传输层测试、该测试与 JESD_SERDES_TX 页中的寄存器0x62~0x71相关。 但我找不到这些寄存器的详细信息。 在哪里可以找到这些寄存器的文档?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、芯片版本是 PG 1.4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们将了解您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    管理部门要求不能通过 E2E 支持 AFE76xx 系列器件。 请您联系您当地 TI 销售办事处的销售人员、将这些问题发送给我们以获取进一步支持。 很抱歉,我目前没有太多帮助。

    -Kang