This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于低延迟射频微控制器建议的视频

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2510, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/759348/regarding-low-delay-rf-microcontroller-suggestion

主题中讨论的其他器件:DSLRCC1310CC2510CC2592CC2590

大家好。

我正在从事一个项目、我正在寻找基于极低延迟(延迟)的射频通信微控制器或 SoC。 我的项目时序非常关键、我需要发送大约200m (基于芯片天线的设计)范围的数据、延迟时间为几微秒。

我的项目是具有无线闪存触发器的摄像机控制器。 有一个主设备(与 DSLR 摄像头热蹄连接)和其他几个(多达16个) Salve 设备(与闪光灯或 SpeedLight 连接)。 此处的主设备将从摄像头热蹄获取信号、并使用控制数据包进行射频广播、该数据包将被附近(200米范围内)从设备接收并触发闪存。 为此、我需要使用基于延迟/延迟的极低射频通信。

我不想在这里使用基于蓝牙或 WiFi 的通信。 我正在寻找其他射频解决方案。 此外、这也是一种商业产品、因此我需要考虑美国、欧洲等地区允许的频率  

是否有人可以为我的应用推荐具有特定功能(或示例代码)的合适 TI 射频微控制器?

提前感谢。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此用途、我将介绍 CC1110 (如果您希望在2.4GHz 频带下运行、也可以查看 CC2510)。 CC1310/ CC1312是最新一代无线 MCU、但在这些器件上、您必须使用可增加延迟并降低延迟可预测性的操作系统。 对于 CC1110/ CC2510、在收到中断时应可以直接启动射频传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 ter 的回复。

    非常高兴了解 CC1110和 CC2510。 更多问题请:

    - CC2510看起来不错。 但功率为1dBm。 使用 PCB 迹线或芯片天线是否可以实现大约200m 的通信范围?

    -我知道低于1GHz CC1110将提供更多范围。 但是、CC2510 2.4GHz 频带和 CC1110低于1GHz 频带(范围:300–348MHz、391–464MHz 和782–928MHz)对于监管自满(FCC/CE 认证)而言是不错的选择? 我们的项目是商业应用、因此在选择器件之前、我们非常关注此监管认证。

    我想再问一个测试用例建议:
    对于我的应用场景、如何测试/检查从主设备到从设备的远距离(200m)数据(反之亦然)中的传输延迟时序。

    提前感谢。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现在2.4GHz 频率下运行的无线闪存触发器数量较少(当我在寻找正常范围 :www.topbest10reviews.com/.../时发现了这一点 ),使用此频段可以更轻松地实现全球范围的产品。

    要估算距离、请查看 www.ti.com/.../rf-range-estimator 、因为此处显示您需要使用范围扩展器(CC2590或 CC2592)来提高输出功率和灵敏度、从而管理200m 的距离

    查看 Excel 表格中建议的天线、2.4GHz 天线足够小、可以适合这种类型的产品。 PCB 天线比芯片天线更有效。

    为了进行测试、我会在接收到数据包时将接收器上的引脚设置为高电平。 然后、您可以测量从 TX 侧触发脉冲到 RX 侧引脚的时间、因为这接近用例。