请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DSLR、 CC1310、 CC2510、 CC2592、 CC2590大家好。
我正在从事一个项目、我正在寻找基于极低延迟(延迟)的射频通信微控制器或 SoC。 我的项目时序非常关键、我需要发送大约200m (基于芯片天线的设计)范围的数据、延迟时间为几微秒。
我的项目是具有无线闪存触发器的摄像机控制器。 有一个主设备(与 DSLR 摄像头热蹄连接)和其他几个(多达16个) Salve 设备(与闪光灯或 SpeedLight 连接)。 此处的主设备将从摄像头热蹄获取信号、并使用控制数据包进行射频广播、该数据包将被附近(200米范围内)从设备接收并触发闪存。 为此、我需要使用基于延迟/延迟的极低射频通信。
我不想在这里使用基于蓝牙或 WiFi 的通信。 我正在寻找其他射频解决方案。 此外、这也是一种商业产品、因此我需要考虑美国、欧洲等地区允许的频率
是否有人可以为我的应用推荐具有特定功能(或示例代码)的合适 TI 射频微控制器?
提前感谢。
此致。