This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:同步测试模式

Guru**** 2925580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/775175/adc32rf80-synchronous-test-patterns

器件型号:ADC32RF80

大家好! 我的板上有 FPGA + ADC32rf80 + LMK。  我可以从 通道 A 和 B 接收同步 ADC 样本。我希望从两个通道接收同步测试图形。 数据表显示:"使用 SYSREF 信号可以同步两个 ADC 通道的测试模式"。 但在实践中、我看到通道中的斜坡计数器不同。

我的步骤:

1.通过 GPIO 引脚复位 LMK。
2. LMK 初始化、SYSREF 被禁用。
3.通过 GPIO 引脚复位 ADC。
4. ADC 的初始化(我还设置寄存器0x01E DDC DET LAT)。 此外、我还设置了测试模式="ramp (对于 I/Q 模式是唯一的)
5. FPGA 中 JESD 接口的初始化。
6.启用 SYSREF 作为非周期性多次脉冲(使用 SYSREF 的数据表第33页、8.3.3.1页):
   a)写入 LMKSYSREF 脉冲命令(第1个 SYSREF)
   b)延迟> 40us
   c)设置 ADC 中的屏蔽 CLKDIV 位
   d)写入 LMK SYSREF 脉冲命令(第2个 SYSREF)
   e)写入 LMK SYSREF 脉冲命令(第3个 SYSREF)
   f)在 ADC 中设置屏蔽 NCO 和 LMFC 计数器位
  g)写入 LMKSYSREF 脉冲命令(第4个 SYSREF)

你能提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADC 在开始配置之前需要 sysref 信号。 如需了解更多详细信息、请随时查阅本文档: www.ti.com/.../sbaa221.pdf

    是否将 sysref 频率设置为上述文档和数据表中所述的正确值?
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我启动 ADC 配置时、LMK 已根据 LMFC 计数器生成周期性 SYSREF 信号。  在第一篇帖子中、我注意到我可以接收正确的同步 IQ 样本。 但 我遇到了斜坡模式问题:通道 A 上的斜坡计数器与通道 B 上的计数器不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在启用测试(斜坡)模式后重置数字内核、并查看这是否会产生影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我复位了数字内核、结果相同。 此外、我还测试了0xAA-0x55模式、并且采样仍然异步。 此外、我选择了另一种模式"JESD204B 长传输层测试模式"、我可以看到完全同步的样本。 现在、我使用此模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在选择测试模式并检查后、是否可以发布 sysref? 如果 sysref 重置测试模式、您应该会看到同步输出。

    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我首先做到了。 但我看到异步模式