尊敬的 TI:
我们的客户要求使用一台雷达 , 产品需要适合安装在一系列(靠近)垂直金属灯柱上
标称高度为6m。 +0/- 1m。 受预期雷达可实现的波束宽度的限制。
安装柱的标称距离道路边缘1.5米、距离最多2米
道路边缘。 总宽度要求应为12m、光学和雷达的最小覆盖范围应为12m 宽度 x{范围20至120m}、其中包括道路和人行道(人行道)。
您能否将一个雷达 解决方案描述为 aboce 描述?
谢谢
Pei Yuanqing
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们的客户要求使用一台雷达 , 产品需要适合安装在一系列(靠近)垂直金属灯柱上
标称高度为6m。 +0/- 1m。 受预期雷达可实现的波束宽度的限制。
安装柱的标称距离道路边缘1.5米、距离最多2米
道路边缘。 总宽度要求应为12m、光学和雷达的最小覆盖范围应为12m 宽度 x{范围20至120m}、其中包括道路和人行道(人行道)。
您能否将一个雷达 解决方案描述为 aboce 描述?
谢谢
Pei Yuanqing
尊敬的 Pei:
感谢您的提问。 TI 的毫米波雷达产品系列包括76-81GHz 和60GHz 频段的器件。 客户需要检查其目标地区的法规、该地区允许使用哪些频段进行应用。
您可以访问 http://www.ti.com/IWR、简要了解 TI 的工业毫米波产品系列。
一般而言、60GHz 频带(也称为 ISM 频带 )面向全球各地的人员和交通监控应用开放、因此我建议您查看 TI 的 IWR6843单芯片毫米波传感器。
我还建议您查看 毫米波工业工具箱、它为交通监控、人数统计和机器人等各种目标应用提供了完整源代码的演示。
此致
尼廷