This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12M 宽度 x{范围20至120m}雷达

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/772123/12m-width-x-range-of-20-to-120m-radar

尊敬的 TI:

  我们的客户要求使用一台雷达 , 产品需要适合安装在一系列(靠近)垂直金属灯柱上
标称高度为6m。 +0/- 1m。 受预期雷达可实现的波束宽度的限制。
安装柱的标称距离道路边缘1.5米、距离最多2米
道路边缘。 总宽度要求应为12m、光学和雷达的最小覆盖范围应为12m 宽度 x{范围20至120m}、其中包括道路和人行道(人行道)。

  您能否将一个雷达 解决方案描述为 aboce 描述?

谢谢   

Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您希望使用该雷达检测到什么?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    感谢您的提问。 TI 的毫米波雷达产品系列包括76-81GHz 和60GHz 频段的器件。 客户需要检查其目标地区的法规、该地区允许使用哪些频段进行应用。

    您可以访问 http://www.ti.com/IWR、简要了解 TI 的工业毫米波产品系列

    一般而言、60GHz 频带(也称为 ISM 频带 )面向全球各地的人员和交通监控应用开放、因此我建议您查看 TI 的 IWR6843单芯片毫米波传感器。

    我还建议您查看 毫米波工业工具箱、它为交通监控、人数统计和机器人等各种目标应用提供了完整源代码的演示。

    此致

    尼廷    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar,

       雷达 将用于  交通 调查

    谢谢

    Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    请参阅我 之前的回答 以及其中提到的资源。 如果您的问题得到了解答、请将此主题标记为已解决;如果您对此主题有更多问题、请返回。

    谢谢

    尼廷