This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF82:2457.6MSPS 的低电平寄存器设置、第一个奈奎斯特区域、10倍抽取率

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF82, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/770332/adc32rf82-low-level-register-settings-for-2457-6-msps-first-nyquist-zone-10x-decimation

器件型号:ADC32RF82
主题中讨论的其他器件:、 ADC32RF80

我们使用 ADC32RF82EVM 进行一些测试、以准备在 定制板上使用此 ADC。 我们使用 了 SBAA226C.zip 中提供的1966.08MSPS、第一奈奎斯特区域、8x 抽取配置文件作为配置的基础。  在这种配置下、ADC 可与我们的测试平台良好配合使用。  遗憾 的是、我们的定制板选择了错误的 LMK 器件、因此现在我们需要以2457.6MSPS 和10倍抽取率运行器件。  我们根据  器件数据表、从同一 zip 文件修改了2457.6MSPS、第一奈奎斯特区域、8倍抽取率配置文件、以实现10倍抽取率。  使用此配置、我们的测试平台的性能会降低。  我假设也需要修改低电平寄存器设置以实现相同的性能。  您能否为此操作模式提供适当的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SBAA226C 文件夹包含一组用于2457.6MSPS 的文件。 因此、如果您以该速率为器件计时、则需要使用此文件夹中包含的文件(ADS32RF82/2457p6MSPS)。 假设 LMFS 保持不变(8821)、您只需更改 DECIM 因子寄存器(抽取页面中的001)。 你是这样做的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1966.08MSPS 时、我们更改 了配置文件中的相应寄存器、为我们提供 LMFS = 2441、单 DDC、并修改了 NCO 频率。  对于2457.6MSPS、我们从您引用的文件夹中的配置文件开始、并在考虑更高采样频率的情况下进行了类似的更改。  除此之外、我们更改了 DECIM 因子寄存器。  我注意到 ADC32RF82的2457.6MSPS 配置文件在子文件夹名称中包含 ADC32RF80、并与 ADC32RF80下的文件相匹配。  我假设这是计划的、但您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须检查您对文件名的注意事项。 同时、您可以尝试此配置文件吗? 您必须首先加载名为"ADC32RFxx_DDC_10xIQ_2441"的文件的内容、等待至少.6ms、然后加载名为"NL"的文件。 请告诉我这是否会带来更好的性能。

    e2e.ti.com/.../NL_5F00_Config_5F00_Nyq1.cfg

    e2e.ti.com/.../ADC32RFxx_5F00_DDC_5F00_10xIQ_5F00_2441.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在尝试这些文件时进行了一些小的修改。  我们将 NCO1频率设置为491.52MHz、将带宽1下缘/上缘频率设置为375/625MHz、启用 JESD 扰频并设置为 K=32。  性能似乎类似于  SBAA226C.zip 中的 ADS32RF82\2457p6MSPS 配置文件。  我们还在禁用了带宽1频率范围的情况下尝试了相同的配置、因为您提供的文件中未设置该配置、但性能似乎没有改变。

    我们还进行了另一项测试。  我们复制 了 ADS32RF82\1966p08MSPS 配置文件并仅进行了运行2457.6MSPS 所需的更改。  再一次地、性能表现与2457.6MSPS 的每一个其他测试相似。  您是否建议尝试其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然您使用的是我们的 EVM、您能否尝试使用 GUI 的快速入门选项卡进行配置、如下面的屏幕截图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satish、抱歉、我看不到屏幕截图。 我尝试了两种不同的浏览器、因此我认为问题不在我身边。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用屏幕截图: