主题中讨论的其他器件:、 ADC32RF80
我们使用 ADC32RF82EVM 进行一些测试、以准备在 定制板上使用此 ADC。 我们使用 了 SBAA226C.zip 中提供的1966.08MSPS、第一奈奎斯特区域、8x 抽取配置文件作为配置的基础。 在这种配置下、ADC 可与我们的测试平台良好配合使用。 遗憾 的是、我们的定制板选择了错误的 LMK 器件、因此现在我们需要以2457.6MSPS 和10倍抽取率运行器件。 我们根据 器件数据表、从同一 zip 文件修改了2457.6MSPS、第一奈奎斯特区域、8倍抽取率配置文件、以实现10倍抽取率。 使用此配置、我们的测试平台的性能会降低。 我假设也需要修改低电平寄存器设置以实现相同的性能。 您能否为此操作模式提供适当的配置文件?