大家好、
我有一个433 MHz 的弹簧螺旋天线、当我测量它的 S11时、它直接连接到网络分析仪的端口、速度为433 MHz
S11值 :-19dBm。
VSWR :1.2
和史密斯圆图上32 -J10的复数值。
问题:现在我的第一个问题是在将天线放置在板上之后,我应该如何测量它?
我尝试的方法是、我使用了一根70cm 的同轴电缆并将其校准到端。然后我将其焊接到匹配网络的起点上。
但天线参数值发生了变化。
问题:这是正确的方法吗?
问题:我是否必须使用史密斯圆图 和匹配电路将天线设置为50欧姆? 还是仅仅优秀的 S11和 VSWR 就足够了?
问题:如何接近电路板上的天线调优并验证其是否正确?
我对所有这些都是完全不熟悉的,我希望能为正确的做法提供任何指导
谢谢