This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与测量天线 S11参数、VSWR、史密斯圆图相关的问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/806034/queries-related-measurement-of-antenna-s11-parameter-vswr-smith-chart

大家好、

     我有一个433 MHz 的弹簧螺旋天线、当我测量它的 S11时、它直接连接到网络分析仪的端口、速度为433 MHz  

     S11值  :-19dBm。

     VSWR     :1.2

     和史密斯圆图上32 -J10的复数值。

问题:现在我的第一个问题是在将天线放置在板上之后,我应该如何测量它?  

我尝试的方法是、我使用了一根70cm 的同轴电缆并将其校准到端。然后我将其焊接到匹配网络的起点上。  

但天线参数值发生了变化。

问题:这是正确的方法吗?

问题:我是否必须使用史密斯圆图 和匹配电路将天线设置为50欧姆? 还是仅仅优秀的 S11和 VSWR 就足够了?

问题:如何接近电路板上的天线调优并验证其是否正确?

我对所有这些都是完全不熟悉的,我希望能为正确的做法提供任何指导

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasuke、

    不可以、70cm 电缆太长、无法校准并考虑其寄生效应和相位变化。

    正确的方法是在电路板的射频布线上使用 SMA 或 uFL 连接器、并将其直接连接到网络分析器。

    如果您的电路板已经设计和构建了其中一个连接器、则另一种选择是安装一根短(5~6cm)半刚性电缆。 请参阅" 天线选择指南"中的第6.2.1节

    如果使用此方法:

    1) 1)将开路电缆单独连接到网络分析仪的端口。 您的网络分析器应具有一个"开放端口扩展校准"工具。 在将电缆焊接到电路板之前、请确保这样做。  

    2) 2)将电缆焊接到电路板时、请确保电缆的外部 GND 屏蔽层与 PCB 的 GND 有牢固的连接、否则、如果电缆脱落、内部导体可以将射频线迹从电路板上拉出。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、
    感谢您的快速回复。 我能否使用长 LMR 电缆+ 5 cm 半刚性电缆。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasuke、

    即使使用端口扩展校准、对 S11测量使用长 LMR 也不会产生准确的结果。 端口扩展只能与最大6cm 的短电缆配合使用

    尝试以下实验:
    1) 1)仅将电缆连接到端口1
    2) 2)对端口1"开路"使用端口扩展校准
    3) 3)查看网络分析器上的史密斯图
    4) 4)如果校准成功完成、则只能在史密斯图右侧看到点。
    5) 5)使用较短的5cm 电缆重复此过程、看看其对比情况

    BR、