This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 I/Q 校正的直接降压转换系统

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/802174/direct-down-conversion-system-with-i-q-correction

您好!

我用一些果味来表示 、TSW6011EVM 板已停产。 您有其他选择吗?

混频器、I/Q 解调器、ADC、FPGA 集成在单个电路板中、TSW6011EVM 就是这样做的吗?

我们不胜感激。

非常感谢您的参与。

Julien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱利安:

    是的、由于电路板上的许多器件(而非 TI 器件)已停产、因此必须淘汰 TSW6011、并且无法再进行生产。 没有任何直接的替代方案可以将所有这些因素综合在一起。 当然、还提供独立的 TRF3711 EVM 以及 ADC 采集的多个选项。

    如果您可以联系 TI 销售人员、请告知您的需求。 他们可以联系相应的产品组、并查看是否有库存中没有可用的器件。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RJH:

    非常感谢您的回答和贡献!

    它用于在振幅和相位中测试我们的系统、我们确实需要一个板来进行评估。

    6年前、我看到 Omar DIOURI 在 TSW 6011 EVM 板上工作。 我不知道他是否还有板。  

    或者   了 TSW6011 EVM GUI。

    我不知道我是否可以联系他们、从而避免了完整的开发(包括混频器、I/Q DEMOD、ADC 和 FPGA 等以及对 VHDL…进行编程) 这将是一个很好的机会、可以通过  I/Q 校正处理测试直接降压转换(零 IF)、以补偿 直接降压转换导致的信号质量下降。 最好在不耗费时间(6-12个月的开发时间)的情况下对其进行测试。  

    您认为我们有机会与他们联系吗?

    谢谢、

    Julien

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱利安:

    不、我不建议与其他 TI 客户联系。 我希望您联系您当地的 TI 销售人员。 无法通过论坛支持过时的硬件;但是、您当地的销售人员可以以非传统方式提供帮助。

    -RJH