请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我用一些果味来表示 、TSW6011EVM 板已停产。 您有其他选择吗?
混频器、I/Q 解调器、ADC、FPGA 集成在单个电路板中、TSW6011EVM 就是这样做的吗?
我们不胜感激。
非常感谢您的参与。
Julien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我用一些果味来表示 、TSW6011EVM 板已停产。 您有其他选择吗?
混频器、I/Q 解调器、ADC、FPGA 集成在单个电路板中、TSW6011EVM 就是这样做的吗?
我们不胜感激。
非常感谢您的参与。
Julien
尊敬的 RJH:
非常感谢您的回答和贡献!
它用于在振幅和相位中测试我们的系统、我们确实需要一个板来进行评估。
6年前、我看到 Omar DIOURI 在 TSW 6011 EVM 板上工作。 我不知道他是否还有板。
或者 可能使用 了 TSW6011 EVM GUI。
我不知道我是否可以联系他们、从而避免了完整的开发(包括混频器、I/Q DEMOD、ADC 和 FPGA 等以及对 VHDL…进行编程) 这将是一个很好的机会、可以通过 I/Q 校正处理测试直接降压转换(零 IF)、以补偿 直接降压转换导致的信号质量下降。 最好在不耗费时间(6-12个月的开发时间)的情况下对其进行测试。
您认为我们有机会与他们联系吗?
谢谢、
Julien