Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2581
主题中讨论的其他器件: LMX2581
我 在设计中使用 AFE7071。 我使用64Mhz 晶体振荡器作为 DAC 时钟(通过不平衡变压器转换为差分时钟) 和
FPGA时钟、FPGA 生成 DAC 数据、并使用与 DAC 相同的振荡器。 我将 AFE7071设置为单路差分 DDR
时钟模式、并确保 DACCLKP 上升沿锁存 I 数据、下降沿锁存 Q 数据。
LO 为 LMX2581、差分输出至 AFE7071 LO 输入、LO 频率为640Mhz。
我生成单音调 I/Q 基带数据。 禁用 OFFSET 和 QMC 功能、但射频输出图像频谱为
非常高、仅与主输出频谱相关-10dbc。
1 我启用 QMC 功能并调整相位和增益,但结果不好。
2 我将 LO 输入更改为单端(断开 LO_N 与 LMX2581的连接、并将电容器和电阻器连接到 GND)
图像频谱减小到-25dbc。
边带 抑制远低于数据表中的值
有人可以帮助我解决这个问题吗? 我是否可以检查 LO、配置寄存器或其他点?