This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:AFE7071射频输出的图像频谱非常高

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/836021/afe7071-the-image-spectrum-of-afe7071-rf-output-is-very-high

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: LMX2581

我 在设计中使用 AFE7071。  我使用64Mhz 晶体振荡器作为 DAC 时钟(通过不平衡变压器转换为差分时钟) 和

FPGA时钟、FPGA 生成 DAC 数据、并使用与 DAC 相同的振荡器。 我将 AFE7071设置为单路差分 DDR

时钟模式、并确保 DACCLKP 上升沿锁存 I 数据、下降沿锁存 Q 数据。

LO 为 LMX2581、差分输出至 AFE7071 LO 输入、LO 频率为640Mhz。

我生成单音调 I/Q 基带数据。  禁用 OFFSET 和 QMC 功能、但射频输出图像频谱为  

非常高、仅与主输出频谱相关-10dbc。  

1 我启用 QMC 功能并调整相位和增益,但结果不好。

2 我将 LO 输入更改为单端(断开 LO_N 与 LMX2581的连接、并将电容器和电阻器连接到 GND)

  图像频谱减小到-25dbc。

边带 抑制远低于数据表中的值

有人可以帮助我解决这个问题吗?  我是否可以检查 LO、配置寄存器或其他点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将对此进行研究。 尽快回来。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是向 AFE7071发送复杂数据。 它听起来就像您在发送真实数据(I 和 Q 数据相同) 、因此图像不会被抑制。  

    您能给我发送输出信号的屏幕截图吗?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出频谱。 我发送 I 和 q 作为复数数据、 I = cos 和 q = sin、 我将 LO 输出频率设置为500MHz、并设置输出

    将 LMX2581的导体上拉 至50Ω Ω 电阻器、镜频谱减小至大约-15dbc。我认为 LO 输出将影响这一点。 但是  

    应该检查 LO 信号的内容是什么? 输出电平? 正弦波还是方波? 或其他...???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj;

       我是   成都 WPG 的 FAE、我的客户遇到了这个问题、我的客户处理这个问题非常紧迫。

      对于  我们来说、这一客户非常重要。  请尽快帮您分析并提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否验证您是否已关闭"QMC enable"功能? 您可能会在不知情的情况下打开它、因此使用了错误的相位和增益值、导致图像高于正常值。 您能否通过将值0x00编程到寄存器地址0x05来验证是否禁用了 QMC、并查看这是否会产生差异?  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了"QMC 启用"特性、 我比较了关闭和打开时的 QMC_offseta/b = 0、 QMC_gaina/b = 1024、QMC_PHASE = 0。  

    输出相同。  I CONFIG QMC_PHASE =-512、图像频谱降低约10dB。   

    在将数据传输到 AFE7071之前、我在 FPGA 设计中设计了 QMC 相位调节功能、我发现将相位配置为大偏移值将最大限度地减小图像频谱。

    因此、我认为 AFE7071的相位不平衡非常高、并且 QMC 相位的范围有限。  

    测试结果如下表所示。 我在 FPGA 设计中使用 QMC 相位调节而不是 AFE7071、我使用 AFE7071提供的直流偏移和增益调节功能、我可以  

    获得令人满意的结果、载波馈通和边带抑制低于-60dbc、但我认为在300MHz 和500MHz 时相位偏移非常高。  

    我想知道原因吗? 以及如何解决此问题? 我不想逐个调整每种产品。

    RF/L0
    频率
    (MHz)
     
    I 偏移值
    AFE7071 QMC
    Q 偏移值
    AFE7071 QMC
    I 增益值
    AFE7071 QMC
    Q 增益值
    AFE7071 QMC
    QMC 相位值
    AFE7071 QMC
    FPGA QMC 相位值
    (-1024~+1023)表示(-PI~+PI)
    载波
    馈通
    调整后(dBc)
    边带
    抑制
    调整后(dBc)
    100 46. 4. 1024 998 0 3. -81. -68
    300 48 1 1024 1024 0 -203. -74. -57.
    500 51. 1 1024 1026. 0 -116 -73. -71.
    700 52. 1 1024 1025. 0 -44. -75 -62.
    900 55 1 1024 1026. 0 -30 -82. -63.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、  

    我必须联系此部件的设计人员、以便了解您的问题。 我会尽快回来。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuf, 是否有任何进展? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我建议通过 AFE7071手动对 QMC 值进行编程、看看这是否有用。 确定 QMC 值时、请参考以下指南。  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 但我做了很多测试、发现 LO 本身会影响边带抑制。

    我测试了 AFE707X 的 EVM 板、使用外部 LO、如果 LO 是正弦波信号、则使用边带抑制

    性能与数据表(-35dbc 至040dbc)中的值匹配 、但 LO 为方波信号

    边带抑制性能将降至不超过-20dbc。  我想知道是什么  

    LO 信号的要求、我在数据表中找不到更详细的信息。 我必须使用的是不是  

    正弦波信号来获得正常的边带抑制性能? 这对我的设计非常重要?  

    因为我使用 LMX2581作为 LO 源。 它可以覆盖 200MHz~900Mhz 的范围。  而是输出  

    由分压器驱动。 因此它是方波输出。 您能提供一些解决问题的建议吗?  

    另一个问题是、EVM 的 LO 输入是单端的、以获得更好的边带抑制、即单端  

    还是差分输入、哪一种更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    方波的较高阶 LO 谐波含量将直接对边带抑制产生负面影响。 因此、强烈建议使用滤波正弦波作为 LO 源。 我建议您在 LMX2581论坛上发帖、看看是否可以 生成正弦波。 如果需要、他们会为您提供帮助。  

    优素福