This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:AFE7071的输出在0.5*LO 和1.5*LO 频率下具有意外的杂散

Guru**** 1635170 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2581, AFE7070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/839447/afe7071-output-of-afe7071-has-unexpected-spurious-at-0-5-lo-and-1-5-lo-frequency

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: LMX2581AFE7070

您好,我对 AFE7071有一些问题,我发现 AFE7071的输出在0.5*LO 和1.5*LO 频率下有一些意外的杂散。

当我更改 LO 频率时、杂散频率也会改变。  我使用 LMX2581作为 LO 源、并检查输出功率  

介于-5dBm 至+5dBm 之间。 不同的 LO 功率对杂散没有太大的影响。

附件是频谱分析仪的测试照片。  输出频率为400MHz 和600MHz。

有人可以帮助我解决这个问题吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  


    是否向 AFE7071发送模式? 如果是、请指定频率和音调数。  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 AFE7071发送 QAM 调制基带信号、采样率为64Mhz、基带信号带宽为8MHz。 DVB-C 标准。

    我确保基带信号没有问题,它是清晰的频谱。  

    照片是射频输出频谱。 我想知道为什么我在低频/射频频率的0.5x 和1.5x 处发现不需要的频谱?  

    如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    您能否将您正在使用的模式文件发送给我、以便我尝试在我的末尾复制结果?

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dac_5F00_in_5F00_data.rar

    附加的是模式文件。   它的 txt 文件包含2列、第一列是14位有符号 I 数据、第二列是 Q 数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuf, 我什么时候能得到您的帮助? 我想紧急解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuf, 我什么时候能得到您的帮助? 今天是9月24日,我想紧急解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    您能否给我发送电路板的动态信息? 我无法在我的设置中看到此问题。 我怀疑有噪声耦合到 LMX 提供的 LO 上。   要测试此情况、 请断开 LMX 并在 AFE 上使用另一个信号源作为 LO。 这是可行的吗?

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为硬件设计没有什么问题。 昨天、当地的 TI FAE 将 AFE707XEVM 评估模块带到了我的办公室、和  

    我们一起做了一些测试。 结果相同。  

    LO 频率为400MHz、我们使用信号发生器作为 LO 源、LO 是清晰的正弦波。  当我们输出到 AFE7070 固定芯片 A 时

    直流信号。  所需的信号是400MHz 单频信号、而不需要的200MHz 信号(0.5xLO 频率)是-57dbc。  

    但是、当我们将数据源更改为 AFE7070并将其更改为 QAM (8MHz 带宽)信号(如我上次提供的数据文件)时、信号的频率为200MHz

    与400MHz 下的主输出信号相比、大约为-38dbc、就像我之前附加的照片一样。 与我自己的板的结果相同。

    那么、您能否使用我的数据文件作为 DAC 的源数据进行测试? 这是该芯片的设计或性能缺陷? 或一些特殊/保留 寄存器设置

    帮助解决此问题?  您能向我展示您的测试照片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我能够重复这个问题并找到解决方案。 请通过将寄存器地址0x06中的位7置为有效来关闭 LVDS 输出缓冲器。  

    请参考下图。  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  将 PD_LVDS 设置为1后,我已经解决了这个问题,现在0.5*LO 和1.5*LO 的频谱已清除。