Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2581, AFE7070
主题中讨论的其他器件: LMX2581、 AFE7070
您好,我对 AFE7071有一些问题,我发现 AFE7071的输出在0.5*LO 和1.5*LO 频率下有一些意外的杂散。
当我更改 LO 频率时、杂散频率也会改变。 我使用 LMX2581作为 LO 源、并检查输出功率
介于-5dBm 至+5dBm 之间。 不同的 LO 功率对杂散没有太大的影响。
附件是频谱分析仪的测试照片。 输出频率为400MHz 和600MHz。
有人可以帮助我解决这个问题吗?