This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF370417输出具有10+dB 的平坦度

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/835228/trf370417-trf370417-output-has-a-10-db-flatness

器件型号:TRF370417

我正在使用 TRF370417正交调制器将两组 IQ 平衡信号调制为一个不平衡信号。

两组 IQ 信号频率= 245.76MHz。

LO 频率= 2686.76MHz。

输出信号频率应为2441MHz。

两组输入信号是具有80MHz 频率的梳状频谱信号、输入信号的平坦度为1dB。

TRF370417的输出平坦度已下降。 最高和最低梳状手指振幅差约为13dB。

请参阅下面的图片。

请帮我提供一些建议。

 祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城:

    我认为这个问题有3种可能:射频输出纹波、BB 纹波或 S/A 分辨率。  

    对于射频输出、该器件对负载阻抗很敏感。  该器件需要/希望在良好的宽带50欧姆负载下进行端接。  将一条长电缆从射频输出连接到 S/A 可能会引入会导致大量输出纹波的反射。  尝试在 EVM 射频输出 SMA 连接器上添加6-10焊盘、并使用高质量的射频电缆查看性能是否有所提高。

    对于 BB 纹波、IF 看起来为245.76 MHz。  这是相当高的 IF 频率。  作为实验、尝试将 IF 降至60MHz 左右、并相应地调整 LO 以保持相同的射频输出。  看看纹波性能是否有任何显著变化。  还确保调制器的 VCM 在所有4个端口上都是真正的1.7V。

    为了确保 S/A 不会欺骗您、请将 ResBW 调整得更高。  对于较大的扫描带宽、我看到梳状信号的峰值并非总是由于粗分辨率而被捕获。  如果出现问题、提供更高的 ResBW 应采用引脚点。

    -RJH