我正在使用 TRF370417正交调制器将两组 IQ 平衡信号调制为一个不平衡信号。
两组 IQ 信号频率= 245.76MHz。
LO 频率= 2686.76MHz。
输出信号频率应为2441MHz。
两组输入信号是具有80MHz 频率的梳状频谱信号、输入信号的平坦度为1dB。
TRF370417的输出平坦度已下降。 最高和最低梳状手指振幅差约为13dB。
请参阅下面的图片。
请帮我提供一些建议。
波
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 TRF370417正交调制器将两组 IQ 平衡信号调制为一个不平衡信号。
两组 IQ 信号频率= 245.76MHz。
LO 频率= 2686.76MHz。
输出信号频率应为2441MHz。
两组输入信号是具有80MHz 频率的梳状频谱信号、输入信号的平坦度为1dB。
TRF370417的输出平坦度已下降。 最高和最低梳状手指振幅差约为13dB。
请参阅下面的图片。
请帮我提供一些建议。
波
博城:
我认为这个问题有3种可能:射频输出纹波、BB 纹波或 S/A 分辨率。
对于射频输出、该器件对负载阻抗很敏感。 该器件需要/希望在良好的宽带50欧姆负载下进行端接。 将一条长电缆从射频输出连接到 S/A 可能会引入会导致大量输出纹波的反射。 尝试在 EVM 射频输出 SMA 连接器上添加6-10焊盘、并使用高质量的射频电缆查看性能是否有所提高。
对于 BB 纹波、IF 看起来为245.76 MHz。 这是相当高的 IF 频率。 作为实验、尝试将 IF 降至60MHz 左右、并相应地调整 LO 以保持相同的射频输出。 看看纹波性能是否有任何显著变化。 还确保调制器的 VCM 在所有4个端口上都是真正的1.7V。
为了确保 S/A 不会欺骗您、请将 ResBW 调整得更高。 对于较大的扫描带宽、我看到梳状信号的峰值并非总是由于粗分辨率而被捕获。 如果出现问题、提供更高的 ResBW 应采用引脚点。
-RJH