主题中讨论的其他器件:TRF3722、 DAC38J84
当我将 PWR_TX_DIV 设置为0 (以启用 TX 输出)时、电路板复位、要求我重新配置 DAC、LMK 和 TRF3722。 我能够将信号从 DAC 中获取(在电流到电压转换器电路上测量)、但当我启用 PWR_TX_OUT 时、99%的时间内从 J4中输出的信号会显示一段时间、然后消失。 读回寄存器值似乎表示所有器件都已复位。
我已将此事件缩小到当我将该位更改为0时、但这可能不是触发它的唯一方法。
在处理 TRF 的设置时、我是否应该注意什么?