This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:设置 TRF3722寄存器4上的 PWD_TX_DIV = 0会复位 DAC38J84

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/792673/tsw38j84evm-setting-pwd_tx_div-0-on-trf3722-register-4-resets-the-dac38j84

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件:TRF3722DAC38J84

当我将 PWR_TX_DIV 设置为0 (以启用 TX 输出)时、电路板复位、要求我重新配置 DAC、LMK 和 TRF3722。 我能够将信号从 DAC 中获取(在电流到电压转换器电路上测量)、但当我启用 PWR_TX_OUT 时、99%的时间内从 J4中输出的信号会显示一段时间、然后消失。 读回寄存器值似乎表示所有器件都已复位。  

我已将此事件缩小到当我将该位更改为0时、但这可能不是触发它的唯一方法。  

在处理 TRF 的设置时、我是否应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blaz、

    设置 PWR_TX_DIV 不应干扰 PCB 上的 DAC38j84。 TRF3722和 DAC38j84应具有独立编程功能、除非在制造过程中控制这两个器件的 CPLD 具有错误的固件。
    我们还将查看此处并返回给您。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    感谢您的回答。

    在本论坛文章 中、我发现 CPLD 上应该运行的代码:e2e.ti.com/.../2620764 、DAC 复位(但 DAC 不是唯一复位的代码)连接到器件选择。
    (笑声)
    如果(!FMC_SEN_DAC &&!FMC_SEN_LMK &&!FMC_SEN_TRF)开始
    如果(DAC_RESET_COUNTER < 3)开始
    DAC_RESET_COUNTER <= DAC_RESET_COUNTER +'2d1;
    (笑声)

    在此帖子中、pof 文件是否链接到正确的文件?

    我是否可以从电路板的 CPLD 中下载 pof 文件、以便您对照正确的文件进行验证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想补充一点、我上面链接的论坛帖子中的代码在 SEN_TRF_route 信号上有一个锁存器-在所有情况下、都没有在150-180行上的组合过程中分配该锁存器。 但代码有几个语法错误。 是否可以获取原始源文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我发现了问题的根源、这完全是我的错误。 我将5V 电源上的电流限制为1.3A、而当启用 TRF3722的 TX 输出时、电路板消耗~1.5A、从而将电路板上的电压"重置"短暂降至分段状态。

    无论如何、如果您可以为5M80ZT100提供源文件并限制文件作为目标修改的起点、我会很高兴-我希望能够从 FPGA va FMC 控制 TRF3722。

    此致、
    Blaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaz、  

    感谢您更新此主题。

    此设计的 CPLD 代码和固件位于您之前提到的帖子中。 遗憾的是、这些都是我可以为该项目分配的所有内容。 很抱歉消息。  

    我粘贴了 CPLD 代码的链接以供将来参考

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/p/710952/2620764?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TSW38J84EVM%20%20spi#2620764

    -Kang