This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:需要低光谱纯度。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/789544/trf370417-lo-spectral-purity-required

器件型号:TRF370417

尊敬的 Sirs: 与较旧的线程(3年前)相关、我将通过缓冲放大器从合成器芯片驱动 TRF 370417的 LO 端口。  LO 端口的输入不是方波、因为我在 LO 端口上的频率从600MHz 变为5500MHz。 频率越高、谐波的振幅越小。 我的 LO 驱动也不是纯 CW 正弦波。  对于 LO 的谐波含量应如何"清洁"(即 LO 的谐波含量)、您是否可以提供任何建议?  您的竞争对手之一指定了三次谐波上的-30 dBC。  如果存在谐波含量、哪些参数会降级?  我怀疑是边带抑制。  非常感谢您的指导。  谢谢、Charles (Skip) Robidadrt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯:

    是的、LO 谐波会降低边带抑制性能。 请查看专门讨论此主题的 TRF3704产品页面上的应用手册: www.ti.com/.../slwa059。 在-60dBc HD3谐波下不会出现降级;随着 HD3的增加、影响也会增加。 应用手册提供了更多详细信息。 当然、如果 LO 是固定的、您可以添加 LO 滤波器以确保谐波与源极低。

    -RJH