请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF370417 尊敬的 Sirs: 与较旧的线程(3年前)相关、我将通过缓冲放大器从合成器芯片驱动 TRF 370417的 LO 端口。 LO 端口的输入不是方波、因为我在 LO 端口上的频率从600MHz 变为5500MHz。 频率越高、谐波的振幅越小。 我的 LO 驱动也不是纯 CW 正弦波。 对于 LO 的谐波含量应如何"清洁"(即 LO 的谐波含量)、您是否可以提供任何建议? 您的竞争对手之一指定了三次谐波上的-30 dBC。 如果存在谐波含量、哪些参数会降级? 我怀疑是边带抑制。 非常感谢您的指导。 谢谢、Charles (Skip) Robidadrt。