This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:外部时钟接口

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1169561/afe7920evm-external-clock-interface

器件型号:AFE7920EVM

大家好、

对于我正在研究的项目、预计 AFE7920EVM 的4个 DAC 将分别以2245 MHz、5020 MHz、8212.5 MHz 和6812.5 MHz 的频率输出信号、 分别具有32.5MHz、90MHz、375MHz 和375MHz 带宽。 DAC A 应始终在频率 A 上输出信号、DAC B 在频率 B 上输出信号等 在任何时候、只能有2个 DAC 发送信号、而其余的2个 DAC 不工作。 实时用户选择4个 DAC 中的哪2个在给定时刻传输数据。

DAC 的输入可以来自 FMC 或3个 ADC。

当使用3个 ADC 来获得输入时、输入是载波信号、分别为870MHz、500MHz、637.5MHz、32.5MHz、90MHz 和375MHz 带宽。 与 DAC 的情况类似、ADC A 应始终在频率 A 接收信号、ADC B 应在频率 B 接收信号等

如果 FMC 发送数据信号、它将始终是带宽相同的 BOC (40、20)信号、这些是所有4个 DAC 的相同输入。

在任何给定的时间、2个工作 DAC 应根据用户的选择从 FMC 或任何 ADC 传输数据。

对于整个操作、预计将使用设置为163.68MHz 的外部时钟基准。 我想知道 AFE7920EVM 提供的内部 PLL 是否可以与该外部时钟配合使用、或者除了163.68MHz 基准之外、我还需要使用外部 DAC 和 ADC 时钟吗? 根据我的理解、我认为这对于分辨率至关重要、因为所选的 DAC 和 ADC 采样率必须是基准时钟的整数倍。

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelijko、

    1.当你说 DAC 输入可以来自 ADC 时,你是说 ADC 输出数据作为 DAC 输入数据回送?

    2. 可以在不同的输出/输入频段中操作每个 DAC/ADC 通道。 但 DAC 和 ADC 采样率 必须进行频率规划 、以便所有工作射频频带都充分远离奈奎斯特区域边界。  

    3.要在 EVM 上测试此模式、 必须使用参考频率为163.68MHz 倍数的外部 LMK 时钟。 我们将于明天通过电子邮件与您联系、以获取 有关您计划测试的确切运行模式的更多详细信息、从而提供 EVM 设置说明。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢快速响应。 以下是我对你的观点的答复(以同样的方式编号):

    想法是、在设置的其中一种工作模式中、有一个射频信号发生器将宽带数据发送到 AFE7920EVM 的3个 ADC、 然后、AFE7920EVM 应将这3个 ADC 输入中的2个(由用户选择)转发到 AFE7920EVM 上的2个 DAC (再次由用户选择)、进一步输出(发送到频谱分析仪、例如天线)。 我认为这种情况与中继器配置类似、后者被定义为 TI Latte 脚本之一。 为了更清楚地说明这一点(并且对我们以后的电子邮件交换也很有用)、我提供了设置的小方框图:

    2.事实上,我目前正在为 DAC/ADC 采样率制定频率计划。

    3.我正在等待您的电子邮件,因此我们希望能够进一步解决这个问题。 请告诉我您需要了解的所有详细信息。

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Željko、

    当我们通过电子邮件讨论这一点时、我将关闭此帖子。  

    此致、

    Vijay