Other Parts Discussed in Thread: AFE7422
主题中讨论的其他器件:AFE7422、
我正在测试 AFE7422评估板、在模式1中无法获得正确的功能。 我所做的工作:
- 启动 AFE74xx GUI 并在“快速入门”页面上的“AFE 模式选择”下更改为模式1,单击“设置模式”,然后单击“运行完整启动序列”。
- 在“高级”选项卡下,将 NCO#0更改为0MHz 并单击“RX NCO 更新”。 我还单击了“[ADC]”旁边的小按钮。
- 打开 HSDC pro 并设置为 AFE74xx_RX_mode1、将 ADC 输出数据速率更改为2.9491GHz。
- 当我单击"CAPTUR"时、我只会看到窗口形状。
- 无论我将输入信号连接到 AFE7422EVM 上的哪个输入、我都不会在 GUI 上看到输入信号。 我应该为此使用哪个输入?
在模式4下、我能够正常获取信号。 是否能够提供一些有关如何在模式1中设置电路板的指导?