This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:如何在工作模式1中进行配置。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/814293/afe7422evm-how-to-configure-in-operating-mode-1

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422

我正在测试 AFE7422评估板、在模式1中无法获得正确的功能。 我所做的工作:

  1. 启动 AFE74xx GUI 并在“快速入门”页面上的“AFE 模式选择”下更改为模式1,单击“设置模式”,然后单击“运行完整启动序列”。
  2. 在“高级”选项卡下,将 NCO#0更改为0MHz 并单击“RX NCO 更新”。 我还单击了“[ADC]”旁边的小按钮。
  3. 打开 HSDC pro 并设置为 AFE74xx_RX_mode1、将 ADC 输出数据速率更改为2.9491GHz。
  4. 当我单击"CAPTUR"时、我只会看到窗口形状。
  5. 无论我将输入信号连接到 AFE7422EVM 上的哪个输入、我都不会在 GUI 上看到输入信号。 我应该为此使用哪个输入?

在模式4下、我能够正常获取信号。 是否能够提供一些有关如何在模式1中设置电路板的指导?