This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:两个 ADC 通道的不同抽取设置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/814191/adc32rf80-different-decimation-settings-for-two-adc-channels

器件型号:ADC32RF80

你好、

我在 FPGA 上有一个设计、其中包含两个 JEDS204B 数据接收器。 第一个从 ADC32RF80的通道 A 接收数据、第二个从通道 B 接收数据。当我将通道 A 的 DDC 配置为8分频、LMFS=8821、将通道 B 的 DDC 配置为24分频、LMFS=4841时、我只在第二个 JESD204B 数据接收器上接收有效数据。

在调试期间、我将两个 ADC 通道的 DDC 配置为8分频、LMFS=8821、并且在第一个 JESD204B 数据接收器上接收到有效数据。 此外、在将两个 ADC 通道的 DDC 配置为24分频后、LMFS=4841、我在第二个 JESD204B 数据接收器上接收到有效数据。 因此、只要 ADC 通道的抽取设置不同、我就会在其中一个 JESD204B 接收器上接收到无效数据。

我的问题是 :ADC32RF80是否允许 对其两个 ADC 通道进行不同的 DDC 设置?

此致、
Francois Tolmie