This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:TRF3722帕齐性 AM 调制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/813296/tsw38j84evm-trf3722-parazitic-am-modulation

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件:TRF3722TRF3705


我们使用 TSW38J34板。 在调制器 TRF3722的输出端、您可以看到信号振幅的变化。 QPSK 调制信号的输入端。 调制器的输入端没有振幅失真。 问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW38J84上 TRF3705的情况也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    很抱歉、我不确定如何解释您的结果以及如何解释问题。 如果您可以通过指示器和箭头(可能在要点或文字文档附件中)突出显示问题以解释您的顾虑、我将不胜感激。  

    我的简短理解(假设很多)是、I/Q 上的低电平信号会导致调制器输出出现一定的振幅。 我想说、这是由于正交混合的性质、在默认抑制下、大约-40dBc 时可能会有一些 LO 泄漏。 您也许可以查看频谱分析仪、看看您是否直接在 LO 频率下观察到某种 LO 泄漏。 然后、将该结果与时域图相关联。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我仅向调制器发送 I 或 Q (另一象限为0)图片1是相同的(幅度射频信号在 symblol 时间发生变化)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这主要与 TRF3705和 TRF3722的正交混合有关。 请记住,I 是用余弦(2*PI*LO)调制的,Q 是用正弦(2*PI*LO)调制的。 正弦/余弦具有正好90度的相移、这说明波形的时间为1/2、这基本上是发生的余弦/正弦转换。

    如果两个 i+Q =满量程、则振幅将增加3dB。 您可以尝试一下、也可以使用 Matlab 模型来帮助您分析时域预期波形。

    MATLAB 代码

    全部关闭;

    全部清除;

    %%定义

    %以下部分定义的采样频率和 FFT 大小

    占整个收发器设计的百分比。

    %定义采样频率

    FS = 1000;

    %定义 FFT 大小

    N = 1000;

    %定义样本数

    N = 1:N;

    %复数纸槽尺寸= n/fs 而不是 n/(2fs)

    FFT_bin_size = FS/N

    % FFT x 轴

    bin =-fs/2:FFT_bin_size:fs/2-FFT_bin_size;

    %%基带模型。

    %定义基带频率并引入基带模拟更高阶

    正交和实线路径中的失真增益百分比。

    FB = 100;%define 基带频率

    FLO = 300;%define LO 频率

    i_in = cos (2*pi*fb/fs*n);

    q_in = sin (2*pi*fb/fs*n);

    bb_in = a1*i_in + a1*j*q_in;

    %calculate 基带信号的能量以实现标准化。

    energy_bb_in = bb_in_bb_in;

    通过 Matlab 的 FFT 函数将时间样本转换为频率样本的百分比

    BB_IN = FFT (bb_IN);

    调制和解调后绘制理想基带信号的百分比

    %注释:BB_IN/sqrt (N)的运行是为了确保的能量计算

    保持%时域和频域。 即 Parseval 标识。

    % 10*log10 (energy_bb_in)用于将结果标准化为0dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢大家、问题迎刃而解。 问题出在调制器的负载输出。 负载为1兆欧姆、而不是50欧姆。