This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:输出载波相位跳变和杂散

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/807478/trf3722-output-carrier-phase-jumps-and-spurious

器件型号:TRF3722

您好!

问题1>我在自己的电路板上遇到 TRF3722杂散问题。  

频率= 20MHz、Fpfd=2MHz、Fout=400MHz、  

环路滤波器值

C1= 270nF

R1= 6180欧姆

C2= 4700nF

R2=6180 Ω

C3= 4.7pF

无论 Fout 设置的杂散如何、都是2.9KHz 的倍数。 但是、任何电源或 TRF3722数字引脚或基带数据线路中都存在这种寄生信号。

此外、使用信号源分析器、我可以看到 TRF3722 LO 输出中存在较大的相位跳转。

   

原因和解决方案是什么?

问题2 >我尝试在锁定检测端口上看到 RINT 信号、其占空比为90%是否正确? 在示波器上使用 FFT、我可以看到该线路上没有2.9 KHz 杂散。

问题3>   我尝试在锁定检测端口上看到 NINT 信号、其占空比为10%是否正确? 在示波器上使用 FFT、我可以看到该线路上没有2.9 KHz 杂散。

LD 模式下的锁定检测引脚为恒定3.3V、控制电压线路也恒定。(在示波器上的时域和频域中测量)

Qes4 > 如果 VCO_CAL_REF 设置为1.1V,应该是什么控制电压直流值?

此致

Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来器件可能未正确锁定。 所需的 Fout 为400MHz。 标记的频率约为401MHz。 我认为这可能是基准误差或频谱分析仪分辨率、但可能是器件尝试将 VCO 推至所需频率、但无法达到所需频率。 Vtune 电压应该是大约为1.1V 的恒定值。 如果低于0.7V 或高于2.2V、则无论 LD 电压如何、器件都不会锁定。

    根据您的设置参数、我假设您希望在整数模式下运行。 验证是否选择了器件以整数模式运行。 通过编程到、例如、500 MHz 和350 MHz、检查其他频率是否存在相同的问题。 验证基准是否真正为20MHz、无任何杂散。 基准上的任何杂散都会传输到输出。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复 RJH

    输出频率为401 MHz、我输入错误。 我在输出中看到了较大的相位跳跃。 控制电压是介于1.1V 至1.65V 之间的恒定电压,在每次接通后变化。

    相位跳变随输出频率的增加而增加。

    我没有检查任何杂散。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您启动自动校准时、器件会搜索合适的电容阵列设置、以实现 VCO Cal Ref 目标附近的锁定。  很有可能、器件的每个功率周期甚至每个自动校准都会发现略有不同的电容阵列设置。  这将导致 Vtune 电压和对应的相位差与之前的设置略有不同。  您可以回读 VCO 选择和电容阵列设置、以验证/查看电容阵列设置是否在移动。  另请注意、所需的基本频率可能位于 VCO 转换点附近、并且每个自动校准都可以使您选择不同的 VCO、其电容阵列设置也有显著差异。  在400MHz 下、基频将为3200MHz。 我不能忘记这是否是一个过渡点、但很容易判断您是否可以读回 VCO 和电容阵列设置。

    一旦您知道电容阵列设置的正确 VCO 选择和范围、您就可以选择直接对这些值进行编程、而不是进行自动校准。  这将使您确信设置不会在每次上电时发生变化。  如果您使用的是 TI EVM、则可以轻松地使用 GUI。  如果未实现回读功能、电路板上的回读操作可能会更加困难。

    您会报告相位跳变随输出频率的增加而增加。  我不会完全关注这个问题、因为对 不同频率进行编程会导致相位跳变。  稳定后、它将锁定到基准。

    我假设2.9kHz 杂散仍然存在。  如果您以相同的方式设置、您会发现 TI EVM 上存在任何问题吗?  我很好奇、是否有一个意外编程寄存器导致了一些问题。  您关于 Vtune 稳定、LD 高电平、并且在参考上没有杂散的报告似乎表明设备已锁定。  我不能想到会产生2.9KHz 杂散的机制。  这就是为什么我很好奇不同频率 是否会出现此问题 以及 TI EVM 是否存在此问题。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到对这个问题的答复。  如果问题仍然存在、请尝试上面描述的回读技巧、并验证编程在每个下电上电时是否稳定。  我现在将关闭 TT、但如果仍有未解决的问题、则回复。

    -RJH