您好!
问题1>我在自己的电路板上遇到 TRF3722杂散问题。
频率= 20MHz、Fpfd=2MHz、Fout=400MHz、
环路滤波器值
C1= 270nF
R1= 6180欧姆
C2= 4700nF
R2=6180 Ω
C3= 4.7pF
无论 Fout 设置的杂散如何、都是2.9KHz 的倍数。 但是、任何电源或 TRF3722数字引脚或基带数据线路中都存在这种寄生信号。
此外、使用信号源分析器、我可以看到 TRF3722 LO 输出中存在较大的相位跳转。
原因和解决方案是什么?
问题2 >我尝试在锁定检测端口上看到 RINT 信号、其占空比为90%是否正确? 在示波器上使用 FFT、我可以看到该线路上没有2.9 KHz 杂散。
问题3> 我尝试在锁定检测端口上看到 NINT 信号、其占空比为10%是否正确? 在示波器上使用 FFT、我可以看到该线路上没有2.9 KHz 杂散。
LD 模式下的锁定检测引脚为恒定3.3V、控制电压线路也恒定。(在示波器上的时域和频域中测量)
Qes4 > 如果 VCO_CAL_REF 设置为1.1V,应该是什么控制电压直流值?
此致
Rajat