This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADF5902 CLK1设置

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/832627/adf5902-clk1-setup

我有一个 ADF5902、我想设置 CLK1。  但它的寄存器7具有以下说明:

' CLK1值为 VCO 频率校准设置一个分频器。 加载分频器、使 PFD 频率(fPFD)/CLK1小于或等于25kHz。

例如、对于 fPFD = 50MHz、设置 CLK1 = 2048、以便 fPFD / CLK1 < 25kHz。 "

fPFD/CLK1必须小于 或等于25kHz?  

如果它必须 小于 或等于25kHz、 则定时器= CLK1 x CLK2/fPFD  不小于40uS。  计时器 太长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好。

    ADF5902是一款模拟器件器件。 请联系 ADI 支持以获得问题的答案。