请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我有一个 ADF5902、我想设置 CLK1。 但它的寄存器7具有以下说明:
' CLK1值为 VCO 频率校准设置一个分频器。 加载分频器、使 PFD 频率(fPFD)/CLK1小于或等于25kHz。
例如、对于 fPFD = 50MHz、设置 CLK1 = 2048、以便 fPFD / CLK1 < 25kHz。 "
fPFD/CLK1必须小于 或等于25kHz?
如果它必须 小于 或等于25kHz、 则定时器= CLK1 x CLK2/fPFD 不小于40uS。 计时器 太长。