请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7444 大家好、
1) AFE7444中有4个 Tx。 我希望从第一个 TX 发送20MHz 音调、从第二个 Tx 发送50M 音调、从第三个 Tx 发送80M 音调、从第四个 Tx 发送90m Tx。 如何执行此操作?
2) 2)在 HSDC PRO GUI 中、有一个选项"有源通道"、其中有8个通道选项、因此对于 SIR 给定的这8个通道、我们无法关联
谢谢