This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 每个通道上有多不同的音调

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/862136/how-different-tone-on-each-channel

器件型号:AFE7444

大家好、

1) AFE7444中有4个 Tx。 我希望从第一个 TX 发送20MHz 音调、从第二个 Tx 发送50M 音调、从第三个 Tx 发送80M 音调、从第四个 Tx 发送90m Tx。 如何执行此操作?  

2) 2)在 HSDC PRO GUI 中、有一个选项"有源通道"、其中有8个通道选项、因此对于 SIR 给定的这8个通道、我们无法关联

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、  

    1) 1)数据速率是多少? 我将创建一个.csv 文件 pro 、其中包含您提到的可以加载到 HSDC 的频率以及有关我如何创建该文件的快速指南。 但要创建文件、我需要数据速率。  

     2) 2)如果您使用的.ini 文件用于包含复杂数据的模式、则通道1/2分别是 TX A 的 I/Q。通道3/4分别是 TX B 的 I/Q、依此类推。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    非常感谢,我能够做到这一点。 我的数据速率为368.64M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    当您说"您能够做到这一点"时、这是否意味着您不再需要帮助?

    优素福