This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM97593:LM97593 -用于计算可编程参数的 DRCS 控制面板软件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM97593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/786045/lm97593-lm97593---drcs-control-panel-software-to-calculate-the-programable-parameters

器件型号:LM97593

我想使用此部件 LM97593、但我找不到 DRCS 控制面板软件 来计算可编程参数。

主要用于计算 AGC 表。

请您能告诉我在哪里可以找到此软件或有关此器件 AGC 的相关信息吗?

提前感谢。

此致、

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    DRCS 控制面板软件不再可用于此相当旧的 IC。
    我可以找到的唯一有关 AGC 表值的信息是数据表中 AGC 工作原理部分提供的信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    但查看 AGC 工作原理数据表,我有一些问题:

    -由于误差放大器的增益应用于表中的值,即,如果 S_RAM 不为1。 使用 SRAM、我可以计算环路增益(GL);使用 GL、我可以计算延时时间。 我的问题是如何计算 S_RAM 函数中表的值?

    例如、如果 AGC_LOOP_GAIN=3且 RAM 表配置如下:

    -2 - 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2.

    S_RAM 的值是多少?

    提前感谢。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请、您能帮我解决上述问题吗?

    如何使用环路增益或 SRAM 函数计算32x8查找表的值?

    提前感谢。

    我们期待很快阅读您的相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下一个注释。
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉耽误你的时间。 我不是很熟悉这款旧器件或我自己的 AGC 计算、但会尝试找到您问题的答案。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我将等待您的反馈。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请、您能否告诉我此问题是否有一些进展?

    提前感谢。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我能够找到与此产品系列相关的一些旧软件。 我正在尝试确定这是否有助于计算您要查找的 AGC 表信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的支持。

    我将等待您对此问题的反馈。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有详细介绍过软件的所有细节、但它看起来与 LM97593兼容。  

    将下面的文件复制到计算机上的所需位置、然后解压缩内容。 没有安装过程、您只需启动" DRCSCP.EXE"程序文件即可。 然后选择5903选项卡以获得正确的 GUI 和寄存器映射。

    e2e.ti.com/.../DRCS-Software.zip

    希望这足以让您开始工作。  

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Jim。

    我将检查您在反馈中指出的软件。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了软件、这足以计算参数。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    佩德罗