我想使用此部件 LM97593、但我找不到 DRCS 控制面板软件 来计算可编程参数。
主要用于计算 AGC 表。
请您能告诉我在哪里可以找到此软件或有关此器件 AGC 的相关信息吗?
提前感谢。
此致、
佩德罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
但查看 AGC 工作原理数据表,我有一些问题:
-由于误差放大器的增益应用于表中的值,即,如果 S_RAM 不为1。 使用 SRAM、我可以计算环路增益(GL);使用 GL、我可以计算延时时间。 我的问题是如何计算 S_RAM 函数中表的值?
例如、如果 AGC_LOOP_GAIN=3且 RAM 表配置如下:
-2 - 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2.
S_RAM 的值是多少?
提前感谢。
此致、
佩德罗
你(们)好
我没有详细介绍过软件的所有细节、但它看起来与 LM97593兼容。
将下面的文件复制到计算机上的所需位置、然后解压缩内容。 没有安装过程、您只需启动" DRCSCP.EXE"程序文件即可。 然后选择5903选项卡以获得正确的 GUI 和寄存器映射。
e2e.ti.com/.../DRCS-Software.zip
希望这足以让您开始工作。
此致、
Jim B