This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:了解数据表中的输出电平

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/779602/trf370417-understanding-output-level-from-data-sheet

器件型号:TRF370417

尊敬的 Sirs: 我正在尝试了解我应该在正确配置的器件上看到的输出电平。   如果我使用"RF 输出参数"表、我会看到 以下内容。  该器件的电压增益在 I (或 Q) rms 输入电压范围内大约为-2.5dB、I 和 Q 输入定义为98mV RMS。  这似乎表示 OP 为73.5mV RMS。  在表中、没有关于输出端口条件的定义。  在数据表的其他部分、特别是表4中、输出以 dBm 表示。  我认为这通常意味着单端50欧姆阻抗。  表4列出 了以功率(dBm)表示的输出、在1 - 2GHz 的 LO 范围内、输出显示为-4dBm。  (根据表4、输出在 LO 功率范围内保持恒定)。  50欧姆时的-4dBm 正弦波意味着电压为141mV RMS。  这几乎是我根据表计算得出的输出电压(73.5mV)的2倍。  我一定不能正确理解数据表。  感谢您的帮助。  Charles Robidart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们将对此进行研究。 我将在稍后的帖子中向您回复。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯:

    查看此应用手册 :www.ti.com/.../slwa056。 其中讨论了在给定输入 BB 电压的情况下如何计算增益、我认为这将解决您的问题。

    -RJH