请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF370417 尊敬的 Sirs: 我正在尝试了解我应该在正确配置的器件上看到的输出电平。 如果我使用"RF 输出参数"表、我会看到 以下内容。 该器件的电压增益在 I (或 Q) rms 输入电压范围内大约为-2.5dB、I 和 Q 输入定义为98mV RMS。 这似乎表示 OP 为73.5mV RMS。 在表中、没有关于输出端口条件的定义。 在数据表的其他部分、特别是表4中、输出以 dBm 表示。 我认为这通常意味着单端50欧姆阻抗。 表4列出 了以功率(dBm)表示的输出、在1 - 2GHz 的 LO 范围内、输出显示为-4dBm。 (根据表4、输出在 LO 功率范围内保持恒定)。 50欧姆时的-4dBm 正弦波意味着电压为141mV RMS。 这几乎是我根据表计算得出的输出电压(73.5mV)的2倍。 我一定不能正确理解数据表。 感谢您的帮助。 Charles Robidart