This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:用于 SerDes RX 的 IBIS-AMI 模型在 Hyperlynx VX.2.11中具有特殊行为

Guru**** 2867940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1176505/afe7950-ibis-ami-model-for-serdes-rx-has-peculiar-behaviour-in-hyperlynx-vx-2-11

器件型号:AFE7950

大家好、我在 Hyperlynx 中为该部件设置 Colibri SerDes IBIS-AMI RX 模型时遇到了很多问题。 如果您以前看到过此类错误、请告诉我-我也很乐意通过电子邮件或电话进行讨论。

软件:Hyperlynx vX.2.11 SI
仿真:SerDes IBIS-AMI 批向导、通用 COM、6.4GSPS、时域、PRBS31、 100万位/忽略前250、000位
AFE RX 模型的 RX 端点设置:  

我怀疑 IBIS-AMI 模型本身可能会发生一些奇怪 的情况-例如、下面是两个 IBIS-AMI 模型的最简单的设置、我希望在这里可以看到一个非常好的眼图:

以下是 JESD204 B-12 RX 的眼图、其中包含 TX = Xilinx Ultrascale GTH 收发器和 RX = AFE SerDes 的眼图:

在这种情况下、以下是具有 Xilinx RX 的 AFE TX (TX 模型似乎运行良好):  

另一个故障排除步骤-这里是 具有通用 RX 的 Xilinx TX、我们可以看到它非常接近理想状态:

接下来、我将 AFE TX 更改为 AFE RX:

最后、这里是具有 AFE 串行器/解串器 RX 模型的 AFE 串行器/解串器 TX 驱动器的眼图:

生成以下眼图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我添加 与上述两条线路中的任何一条串联的简单传输线路组件时(无论有无封装模型)、我通常会得到接收到的位都具有相同极性的错误、 这意味着线质量会下降、以至于根本无法将其映射到眼图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdalena、

    我正在与我们的设计团队一起为您解决这个问题。 请给我几天的时间来回答。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdalena、

    您能否确认您正在使用 AFE79xx 安全文件夹中提供的最新型号? 上周、我们更新了 AFE79xx 安全文件夹中的 IBIS 模型、以解决 AFE Rx 侧的问题。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、是的、我可以确认我正在使用新的模型。 我肯定知道这一点、因为您的团队针对我 在旧 RX 模型中遇到的问题更新了模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdalena、

    对于 Rx、是否添加了端接?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、是 的、封装模型是在我的帖子中的最后两张图片中添加的、其中端口1和3面向"芯片"(面向 RX 模型)、端口2和4面向"电路板"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是终端 touchstone 文件的响应:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Megdalena、

    我正在使用设计检查这一点、以查看您的模型是否设置正确。

    请给我几天的时间来回答。

    谢谢、

    Rob