This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31RF80:SDO 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/757921/adc31rf80-sdo-problem

器件型号:ADC31RF80

团队、

客户在访问数字 SPI 组(模拟 SPI 组正常)时遇到问题、无论读取02h - 04h 还是接下来的4页。  请您查看下面的"推荐"并告知我们是否有任何意见? 谢谢。

ADC32RFxx_lowlevel

0x0012 0x04   //将4写入地址12页选择

0x0000 0x81   //软件复位

0x0012 0x00

0x0011 0xFF   //写入地址0x0011 ADC 页选择

0x0022 0xC0   

0x0032 0x80    

0x0033 0x08    

0x0042 0x03    

0x0043 0x03    

0x0045 0x58    

0x0046 0xC4   

0x0047 0x01    

0x0053 0x01    

0x0054 0x08    

0x0064 0x05    

0x0072 0x84    

0x008C 0x80   

0x0097 0x80    

0x00F0 0x38    

0x00F1 0xBF    

0x0011 0x00   //将0x0011设置为0x00,以便以后仅启用主页

0x0012 0x04   //将4写入地址12页选择

0x0058 0x20    //同步极性在 hsdcpro.ini 反转同步时反转

0x0025 0x01     

0x0026 0x40

0x0027 0x80

0x0029 0x40

0x002A 0x80

0x002C 0x40

0x002D 0x80

0x002F 0x40

0x0034 0x01

0x003F 0x01

0x0039 0x50

0x003B 0x28

0x0040 0x80

0x0042 0x40

0x0043 0x80

0x0045 0x40

0x0046 0x80

0x0048 0x40

0x0049 0x80

0x004B 0x40

0x0053 0x60

0x0058 0x20   //将反向同步切换为打开(ini 还必须具有 iSync = 1)

0x0059 0x02

0x005B 0x08

0x0062 0xE0

0x0065 0x81

0x0066 0x80   //增加 JESD 摆幅,默认值00,最大值80

0x006B 0x04     

0x006C 0x08

0x006E 0x80

0x006F 0xC0

0x0070 0xC0

0x0071 0x03

0x0076 0xA0

0x0077 0x0A

0x007D 0x41

0x0081 0x18

0x0084 0x55

0x008A 0x41

0x008E 0x18

0x005c 0x07

0x0012 0x00    //主器件选择0x00

0x0011 0xFF

0x0083 0x07

0x005C 0x01

0x0011 0x00

0x0012 0x00    //主器件选择0x00

0x5000 0x01    // DDC 使能 CHA

0x5001 0x05    // DDC x 12通道

0x5002 0x01    //两个频带通道

0x5007 0x10    // LSB NCO1 1890 MHz 通道

0x5008 0xA4    // MSB NCO1 1890 MHz

0x5009 0x00    // LSB NCO2 1.75Ghz

0x500A 0x00    // MSB NCO2

0x500B 0x85    // LSB NCO3 1.78Ghz

0x500C 0x9A    // MSB NCO3

0x500D 0x92    // DDC1 LSB NCO 1.99Ghz

0x500E 0x93    // DDC1 MSB NCO

0x5014 0x01    // 6dB DDC0

0x5016 0x01    // 6dB DDC1

0x5800 0x01    // DDC 使能 CHB

0x5801 0x05    // DDC x 12 CHB

0x5802 0x01    //双频带 CHB

0x5807 0x10    // LSB NCO1 1890 MHz CHB

0x5808 0xA4    // MSB NCO1 1890 MHz

0x5809 0x00    // LSB NCO2 1.75Ghz

0x580A 0x00    // MSB NCO2

0x580B 0x85    // LSB NCO3 1.78Ghz

0x580C 0x9A    // MSB NCO3

0x580D 0xe8    // DDC1 LSB NCO 1.78Ghz

0x580E 0x97    // DDC1 MSB NCO

0x5814 0x01    // 6dB DDC0

0x5816 0x01    // 6dB DDC1

0x4001 0x00

0x4002 0x00

0x4003 0x00    //通道 A

0x4004 0x68

0x6044 0x60      //循环 EN1

0x6068 0x40      //循环 EN2

0x60A2 0x09  //奈奎斯特区域= 2

0x4003 0x01      //通道 B

0x4004 0x68

0x6044 0x60      //循环 EN1

0x6068 0x40      //循环 EN2

0x60A2 0x09  //奈奎斯特区域= 2

0x608D 0x50  // IMD3校正

0x608B 0x05  // IMD3校正

0x6000 0x00   //清除复位

0x7000 0x00

0x6000 0x01   //复位数字

0x7000 0x01

0x6000 0x00   //清除复位

0x7000 0x00

0x4003 0x00

0x4004 0x69

0x6002 0x01           //设置 JESD 模式0 = 1

0x7002 0x01           //设置 JESD 模式0 = 1

0x6037 0x00           // PLL 模式= 20x

0x7037 0x00           // PLL 模式= 20x

0x6032 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道0、通道

0x7032 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道1、通道

0x6033 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道2、通道

0x7033 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道3、通道

0x6034 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道0、通道 B

0x7034 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道1、通道 B

0x6035 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道2、通道 B

0x7035 0x3C          //设置-6.2dB TX 去加重通道3、通道 B

0x6001 0x80           //EN CTRL K

0x7001 0x80

0x6007 0x0F           //将 K 设置为15

0x7007 0x0F

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    从数字页读取寄存器时、您是否得到零?  

    这不太可能是配置问题。  

    您能否检查器件引脚上的电压(尤其是 DVVD)?

    您是否是第一次在客户电路板上验证 ADC31RF80?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    器件引脚上的所有电压都是正确的。 这是首次 验证 ADC31RF80。

    SPI 命令捕获如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    数字组页选择寄存器(002h、003h 和004h)是只写的。 从这些寄存器读取无效。 请尝试从数字银行中的寄存器读取。  

    此致、

    Vijay