This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:天线开路/断开检测

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/586342/lmv225-antenna-open-disconnect-detection

器件型号:LMV225

大家好、团队、

LMV225能否检测 天线开路/断开问题并向射频功率放大器报告? 现在原理图如下所示、客户发现 天线由于某种原因断开连接时、RFPA 将会烧毁。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助解决这个问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我将了解我是否可以找到人来帮助解决这个问题。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我不是该器件的专家、但我的理解是、该器件只是一个射频检测器、因此它将仅返回检测到的输入功率的信息。 系统必须确定如何使用此信息以提高系统性能。
    此外、为了检测天线不连续性、我们需要两个射频检测器和一个方向耦合器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Noel 所说、您将需要一个方向耦合器来监控反射的功率。 如果看到增加、则表示天线已断开。 从这里可以看到首先发生的情况:RFPA 损坏或关断电路激活。