请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV225 尊敬的所有人:
我们正在采用 LMV225来检测基于手机的系统的干扰。 我们将使用建议的典型应用布局。 此设计在450MHz 至2000MHz 的预期频率范围内按预期工作。 但我们的设计检测了业余无线电的27MHz 传输。
该组件是否可以考虑其标称范围之外的频率? 在我的设计中、是否有必要对元件频率范围之外的频率进行滤波预视?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.