This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:最低频率可感知性

Guru**** 2483385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/659015/lmv225-minimum-frequency-sensibility

器件型号:LMV225

尊敬的所有人:

我们正在采用 LMV225来检测基于手机的系统的干扰。 我们将使用建议的典型应用布局。 此设计在450MHz 至2000MHz 的预期频率范围内按预期工作。 但我们的设计检测了业余无线电的27MHz 传输。

该组件是否可以考虑其标称范围之外的频率? 在我的设计中、是否有必要对元件频率范围之外的频率进行滤波预视?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    该频率远低于数据表中规定的450MHz 检测阈值、因此我不建议使用该器件检测27MHz 信号。

    话虽如此、我已将27MHz 信号施加到 LMV225评估模块、并将振幅从-30dBm 扫描到0dBm。 使用3.3V 电源为 VDD 和使能、输出电压范围为0.1885VDC 至1.2971VDC。 每 dBm 步长约为0.04V 至0.05V。 如果您想进一步评估此器件、 可在 www.ti.com/.../toolssoftware 上找到 EVM

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的想法是不检测27MHz…… 我真的希望仅检测高于450MHz 的频率。 由于组件能够检测到如此低的频率、我需要将其滤除。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、您是否有任何建议使用附加组件(改变电阻器和电容器)过滤仅高于450MHz 的响应、因为提供的公式不会导致如此高的转角频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    很抱歉、这种情况有所混淆、但我很高兴我能够提供帮助、不管怎样。

    您可能希望查看单个封装解决方案,如所示   。 否则、您可以使用电容器和电阻器来创建高通滤波器级。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!