This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:存储温度

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/649501/trf3722-storage-temperature

器件型号:TRF3722

TRF3722 DS 规定了最低存储温度(Tstg)、低至-40°C、这与最低工作温度相同。  是否可以提供 有关用于生成此类规范的测试模型的信息?  TRF3722是否存在可存储在-55°C 或以下的变化?  

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您可能需要参阅这些应用手册中提及的 JEDEC 标准(链接如下)。 TRF3722的 MSL 级别为 2-260C-1年。 根据应用手册的简要阅读、我认为关键是、只要温度在-30度以内、就可以在低温下进行湿度控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好消息。 我的问题是关于使用 TRF3722的成品的存储。 我们的设计目标是确保产品不会在"<=-55°C"下受损。 因此、我们要求产品中的每个组件都能够安全地暴露在恶劣环境中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我可以向我们的质量团队核实存储评级和资质审核流程。 我很确定最终结果是、我们仍然建议将其保持在数据表限制的-40C 以上。 我可以给你回。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我与质量团队进行了检查、他们没有支持-40°C 以下存储温度的鉴定数据。 因此、TI 不建议使用-55C 存储温度。

    他提到、在低于-40C 的较低温下存储器件可能会对封装材料(如模塑化合物、引线框和键合线)产生更大的应力、因为这些材料是在较高温度下制造的。 温度远低于极限值会导致材料收缩并产生机械应力、我们不建议这样做。

    -Kang