请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF3722 TRF3722 DS 规定了最低存储温度(Tstg)、低至-40°C、这与最低工作温度相同。 是否可以提供 有关用于生成此类规范的测试模型的信息? TRF3722是否存在可存储在-55°C 或以下的变化?
谢谢。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.